This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172-Q1:关于 FMEA (开路短路)测试数据

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2172-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680829/tlv2172-q1-about-fmea-open-short-test-data

器件型号:TLV2172-Q1

您好!

您能否按  如下方式提供 TLV2172-Q1引脚 FMEA?
http://www.ti.com/lit/an/slva627/slva627.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    我们没有适用于 TLV217x-Q1器件的引脚 FMEA 文档、需要创建一个根据当前负载需要1-2周的文档。 请提供一个电子邮件地址、我们可以在文档准备就绪后将其发送给您吗?

    我们需要及时回复所有论坛帖子、以便这些回复看起来相似。