This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012:低温时内部基准降低

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3012, TLV7031, TLV6703, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676697/tlv3012-internal-referance-decrease-at-cold-temperature

器件型号:TLV3012
主题中讨论的其他器件: TLV7031TLV6703TLV7011

Hellow、

我正在低温(-40C)下测试 TLV3012、发现内部电压基准正在下降。
在低至-30C 的+55C 下、电压基准稳定在1.25V。 (架构中的 U14-5)

在-35C 时、电压基准降至900mV、在-40C 时、电压基准降至600mV。
没关系吗?   为什么它在-40C 时不稳定?

BR
Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、您好!

    是否确定您的温度测量值正确? 在这些低温下进行温度测量可能很困难。 有时、传感器尖端由从温度室流出的传感器电缆加热、并看到更高的室温。 注嘴可能无法完全冷却到实际温度。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    让我与您分享一点背景知识。

    在70个系统中有7个从现场返回报告错误的-40degC 后、便开始了这项调查。

    经过简短调查、Doron 发现器件的内部 Vref 从1.25V (@ 20degC 至-30degC)漂移至0.6V (@-40degC)。

    这种现象仅发生在某些器件上、并且仅发生在-30至-40°C 的温度范围内。

    在对此进行研究之后、我们发现去年 e2e 上的另一个线程报告的现象完全相同。

    http://e2e.ti.com/support/amplifiers/etc_amplifiers__other_linear/f/18/t/550590?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tlv3012

    这使我们怀疑器件是否存在任何已知问题、以及您是否可以建议如何处理此问题。

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经联系了故障分析团队、以查看他们是否有任何与先前帖子相关的信息。 2016年解决此问题的团队将在假期休息。 我将在获得一些信息后立即发布我的调查结果。

    同时、是否可以进行一些故障排除? 很高兴看到问题是否出在部件。 如果我们可以将工作部件更换为在低温下表现出较差性能的部件、反之亦然、这将排除对响应的任何其他解释。

    如果可能、在提交器件进行故障分析之前、该实验将非常有用。

    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron 和 NIR
    我与我们的故障分析团队一起研究了先前报告的问题、我们仅发现了在-40C 等低温下加电时延迟启动的情况。 当您在55°C 至-40°C 的温度范围内运行测试时、电源是始终开启还是偶尔循环供电? 同样、以前的报告显示、冷启动延迟仅影响基准电压几秒钟、然后恢复到正常电压电平。 从您的报告中、似乎基准电压从未恢复、这听起来像是一种不同的故障机制。 此时、我需要建议提交几个器件进行故障分析。

    同时、如果您不介意进行一些故障排除、您可以了解器件是否存在问题、以及已知正常工作的器件是否消除了问题。 如果您可以将无法正常工作的设备换用为正常工作的设备、反之亦然、请将功能正常的设备换用为功能不正常的设备、功能正常的设备应在新插槽中工作、而功能不正常的设备可能会在先前的工作位置继续无法正常工作。 这将排除任何电路板或外部组件错误。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、我们可以离线跟踪。 请随时直接与我联系、以获得任何额外的帮助。 此时、我假设将提交器件以进行故障分析。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我进行了故障排除、结果如下:
    我用新的器件更换了 Fialure 器件、内部基准电压在+55C 至-55C 温度范围内稳定在1.24V。
    我拿了另一块电路板,在更换器件之前,我检查了基准电压,它在过热时是稳定的(1.24V)。
    我更换了具有故障器件的正常电路板上的器件、内部参考电压在-40C 时降至720mV。
    确切的测试是:
    我在室温(~25C)下打开了电路板-内部基准电压为1.24V。
    在电路板仍处于通电状态时降低温度、-30C 时的内部基准为1.24V。
    继续降低温度、-35C 时的内部基准电压为940mV、-40C 时为720mV。
    整个测试过程中、电路板通电。

    此测试证明问题出在组件本身、而不是在组件环境中。

    BR
    Doron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron

    我同意您的评估。  非常感谢您的努力。  现在是时候提交其中几个故障器件进行故障分析了。  请包含这些 重要的故障排除测试结果、因为它显示问题是可重复的、并且与冷启动无关。  您的实验表明、器件可以在室温下启动、并显示当器件达到冷条件时缺少电压调节。  FA 团队必须准确地复制您的设置条件、以验证您的发现、然后他们才能找出根本原因。

    同时、我想为您的设计提供帮助。  0.72V 基准电平是否对您的电路至关重要?  我有另一个基准电压为0.4V 的器件 TLV6703、或者如果您的系统中有一个稳压电源或基准电压、您可以通过电阻分压至0.72V、我们使用外部基准的 TLV7031或 TLV7011将是一个不错的替代方案。

    对 tlv3012的故障表示抱歉。  如果我们可以做任何其他事情来满足您的需求、请告诉我。

    卡盘