This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA317:差分电路分析

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680550/opa317-differential-circuit-analysis

器件型号:OPA317

您好!

一位前任工程师设计了这个 OPA317电路、我们可以使用帮助进行分析。

我们希望降低差分滤波器的 FC,但计算出的电容会变得相当大。  您是否知道它们为什么会将输入上的电阻拆分至差分放大器?   4.99Ω 似乎是一个可怕的特定价值,但他的设计文档中并未涵盖这一价值。  为什么不在放大器本身的输入端放置滤波器电容器并节省两个额外的电阻器?  这是否会导致放大器在高 f 时出现稳定性问题?  

我可以通过电子邮件分享更详细的原理图。

非常感谢您的帮助。 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    在不了解完整原理图的情况下、很难说有用的东西...

    当省略两个4R99电阻器时、除非左侧未显示的源提供一些源阻抗、否则该电路中不会有任何低通滤波。

    可以添加4R99以使未显示的源与100N 负载电容一起工作。

    无论如何、我认为您可以增加4R99电阻、但会以24k3电阻为代价。 当将4R99电阻器替换为300R 电阻器并将24k3电阻器替换为24k 电阻器 I..g.时、您将获得大约2.6kHz 的低通滤波器转角频率、同时保持总体增益不变。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    您在头部碰到钉-稳定性。 如果差分滤波电容器直接连接到 OPA317输入端、电路将变得不稳定。 它来自1.02Meg 反馈电阻器引入反馈环路的极点、以及输入之间连接的100nF 电容。

    我对电路进行了稳定性分析、将100nF 电容器直接放置在输入端、相位裕度仅为2.8度。 电路中的任何扰动都会使其开始振荡。 但是、如果按照原理图中所示配置电路、并在电容器之后使用24.3k 隔离电阻器、则相位裕度会急剧增加到88.2度。 完全稳定的条件。

    当然、可以增大4.99欧姆电阻器、而24.3k 电阻器可以减小、从而允许在特定截止频率下降低 C177的值。 请记住、这样做会降低相补角。 只要保持裕度高于45度、电路就应该良好且稳定。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程