This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA195:PSpice 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677052/tina-spice-ina195-pspice-model

器件型号:INA195
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA193

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我从 TI 的网站下载了该 SPICE 模型、它看起来是未加密的。 我按照数据表进行了操作、并在 SPICE 中构建了一个电路进行仿真。 当我仿真该部件时、我会得到以微伏为单位的输出。 是否应该发生这种情况、或者 SPICE 文件是否存在问题? 是否有其他人遇到过与此特定组件类似的问题? 我做了些什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    您的图片看起来像 LT-Spice、但不像 TINA-TI。

    您可以在此处找到 INA193的 TINA-TI 参考设计:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我在这里是指:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amando、

    感谢您了解 TI 的工具。 任何希望使用此工具的人都可以看到甚至修改模型的 PSSPICE 网表。 如果不知道仿真中的电流负载是什么样子、或者 C8之后是否有负载、我无法完全说出这里发生的情况。 此外、我对1欧姆输出/负载电阻器持怀疑态度。 无论您的差分输入电压(Vin+)-(Vin-)是多少、对于器件的输出而言、这可能太强、并将输出拉至接地。

    请分享一些更多仿真详细信息、或尝试将负载电阻增大到数据表图7中所示的输出限制范围内。

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    我们一段时间内没有收到您的回复、因此如果您有任何其他问题、请将问题发布回论坛。 谢谢。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用