大家好、
我已经厌倦了如何使用输入电流限制电阻器为 OPA192实现输入保护。
正如您在附加的仿真中看到的、即使输入电流限制在10mA 以内、VCM 也可能违反 ABS...
e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_protection03.TSC
在实际电路中、我们在设计输入保护时是否应保持 VCM ABS?
此致、
Iwata Etsunji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我已经厌倦了如何使用输入电流限制电阻器为 OPA192实现输入保护。
正如您在附加的仿真中看到的、即使输入电流限制在10mA 以内、VCM 也可能违反 ABS...
e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_protection03.TSC
在实际电路中、我们在设计输入保护时是否应保持 VCM ABS?
此致、
Iwata Etsunji
Iwatsu-san、
OPA192 TINA 仿真电路存在问题、导致错误的结论。 电路中的电压源或电池是理想的。 它们具有零阻抗、并且可以灌电流和拉电流。 由于这些原因、产生的结果可能与使用稳压器等实际和实际电压源获得的结果大相径庭。
电压稳压器 IC 可以灌电流或拉电流、但不能同时灌电流或拉电流。 因此、如果电源在仿真中以这种方式执行、结果将与 您最初获得的结果不同。
可以通过添加一个与之串联的二极管来改变仿真电路中的电压源、从而使其成为单向的。 您可以在此处所示的电路中看到这一点:
e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_VCM_5F00_ESD_5F00_01.TSC
当电流被阻止流入 Vcc 源时、输入电流被1k Ω 串联输入电阻限制为1mA。 VF3上升至约8.3V、但这对 OPA192是安全的。 请注意、没有电流流入 Vcc。
关于您的问题:在实际电路中、我们在设计输入保护时是否应保持 VCM ABS?
如果 OPA192 VCM 被驱动至超出其线性范围、它不会损坏运算放大 器、前提是绝对最大额定值电压和电流不会以某种方式超过。 选择足够高 的值 串联输入电阻器、将 电流限制 在10mA 以下、可确保 OPA192不会损坏。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Kuehl-San、
感谢您的支持。
我认为答案应该是答案。
但是、我们希望确保我进行了另一个仿真。
e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_protection01.TSC
我希望所附内容能说明 Vs 源极电路如何产生任何影响。
您认为随附的也不正确吗? (由于 TPS7A 模型的精度?)
此致、
Iwata Etsunji