This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:Vcco 至 Vee 的最小值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680117/lmh7322-minimum-vcco-to-vee

器件型号:LMH7322

请参阅以下文章:

http://e2e.ti.com/support/amplifiers/etc_amplifiers__other_linear/f/18/p/627454/2334646?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH7322#2334646

问题- Vcco 至 Vee 是否必须为开机自检中所述的最小4V?

如果是、是否会更新数据表以表明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    不是,这一答复是基于先前的结论,事实证明这是不真实的。在 Vcco 和 Vee 两个地方,不需要至少有4V 的电压。 该帖子已更新以反映此情况。  

    谢谢、
    Jaskaran