This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:高速互阻抗放大器、可在77K 下运行

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA657, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679930/opa857-high-speed-transimpedance-amplifier-for-operation-at-77k

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA657TINA-TI

你(们)好

我需要在冷冻仪中的冷手指上放置一个跨阻放大器、用于测量光电二极管。 在查看了一些不同的设计之后、我们认为 OPA857满足了我们的需求。  

我还使用 OPA657在 TINA-TI 中创建了一个模型。 但是、在 TINA 中、我们只能输入低至-100°C 的温度。 我无法找到有关在77K 下运行它们的任何信息。  

建议使用哪些运算放大器来检测77K 时光电二极管发出的小脉冲。 我们的脉冲将生成10nA 至10uA 的光电流、我们需要能够实现相当高的速度(大约100MHz)。 在这种速度和小信号下、噪声也非常重要。  

此致

Runar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Runar、

    感谢您关注我们的产品。 遗憾的是、77K (-196 C)远低于 OPA657和 OPA857的建议工作温度(-40 C)甚至绝对最高温度(-65 C)。 数据表的"规格"部分列出了这些信息、如果器件在所列温度以下运行、我们无法保证其性能。 这些温度范围是我们产品系列中高速放大器的典型温度范围。

    E2E 帖子的作者似乎 能够以77 K 的速度运行 OPA 836、因此您可以查看该帖子、但如果在数据表指定的参数之外使用器件、我们无法保证性能。 OPA 836的最低建议工作温度也为-40°C