This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628:未使用引脚的端接

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML, LMH6628QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679555/lmh6628-termination-of-unused-pins

器件型号:LMH6628
主题中讨论的其他器件:LM6172QML

我们在航天应用中使用 LMH6628QML 和 LM6172QML。 两个组件在陶瓷封装中都有未使用的引脚。 在项目中禁止使用未使用或悬空的引脚。

NC 引脚上的正确端接是如何的。 我们计划将 NC 引脚接地。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    没错。 您可以将每个 NC 引脚接地。

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    完美! 我认为答案适用于 LM6172QML 和 LMH6628QML 这两个组件。 感谢您的快速响应! 此致 Thomas