This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2381:有关 TLV2381的 ESD 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676857/tlv2381-question-of-esd-about-tlv2381

器件型号:TLV2381

您好!

   我对该芯片中的 ESD 有疑问。

  在数据表中、我找不到任何有关 ESD 级别的信息。

 那么、您能告诉我 TLV2381的 ESD 等级是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan 先生
    我将查找有关此器件的特性数据、并在明天通过我的发现更新返回给您。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Sins:
    你有反馈吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yisyuan 先生

    我找到了在 TLV2381的 SOIC 封装版本上收集的 ESD 测试数据。  您使用的是 SOT 封装还是 SOIC?  我需要问、因为 ESD 测试结果可能依赖于封装。

    我正在与我们的质量团队验证此数据、 并应能够在明天向您汇报。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 ESD 测试数据表明、TLV2381通过 SOIC 封装版本的 JEDEC 级别(1000V HBM 和250V CDM)。
    我无法找到 SOT23的任何测试。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Sins:
    我使用 TLV2381是 SOT-23封装、因此需要您的帮助来检查 SOT23的 ESD。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan 先生
    遗憾的是、我只能在 SOIC 封装中提供 ESD 额定值。 裸片是相同的、但封装会改变 ESD 额定值。 我是否可以帮助您找到可能满足您系统要求的不同器件? 如果您可以分享有关您的应用的任何详细信息、我可以查找数据表中具有现有 ESD 额定值的器件来帮助您。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan 先生
    此时、我将关闭此帖子。 我将继续搜索 SOT23封装的任何 ESD 测试结果、如果我发现任何问题、我将通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Sins:
    明白了。
    期待您的反馈。
    谢谢。