This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:输入保护

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679798/lmh7220-input-protection

器件型号:LMH7220

团队、

我的客户有以下问题:

您能否为我弄清楚 LMH7220上的保护二极管可以消耗多少电流?  数据表注意到它们存在,但并未提供它们可以安全分流的电流的任何规格。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    保护二极管的最大电流为10mA、但建议将其保持在1mA 以下。

    此致、
    Jaskaran