This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679376/lm7171-lm7171

器件型号:LM7171

你好

我 使用 LM7171运算放大器建立简单的电压反馈电路。  原理图如下所示。

UUT = 30V。  增益为2。  引脚#3悬空。  它在某个时间(15到20秒)后发现、IC 变热。  我还没有调试电路。  

kindy 暗示原理图中会出现什么错误?

此致

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    在引脚3悬空的情况下、放大器将驱动到一个或另一个电压轨中、从而使输出/输入饱和。 这可能是导致您注意到的发热的原因。 我建议将同相输入连接到中间电源作为偏置点、而不是将其悬空。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    UUT =12V、在初始条件下、我已将引脚#3接地。 IC 未加热。  我觉得12伏不是问题。 仍然在不同的电压条件下进行测试。

    UUT = 32V、偶数输入端接地、IC 仍然发热。 不确定原因是什么。

    输出未连接到任何负载。 IC 仍在变热。 原因可能是什么?

    引脚#3上的电压范围为1.5至5V。 增益为3V

    此致

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    您完全以类型方式连接此 OPAMP! 您不得将+input 连接至负电源轨(0V)、但必须远离它1.7...1.8V (典型值)。 如果将+INPUT 连接到0V、OPAMP 的输出可以摆动到正电源轨。 这可能导致差分输入电压超过最大额定值+/-10V。 通过这种方式、您可以烧烤 OPAMP!

    Kai