This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:LPV821电压缓冲器

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678154/lpv821-lpv821-voltage-buffer

器件型号:LPV821

您好!

我将 LPV821运算放大器用于缓冲器电路(电压跟随器)。 下面是我的电路、其中 Vin 是非交易源、具有非常高的输出电阻(~700KOhm)、所需输出具有与输入相同的电压、但具有低阻抗。  

  

该电路仅在理想电源下工作(Vin 和+in 之间的阻抗很小或没有阻抗)。 但它不会为我的非理想电压源输出任何电压(当 Vin 和+in 之间有一个大电阻器时)。 我想知道我是否可以对为什么我无法获得所需的输出提出一些建议。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、

    感谢您的联系。 您能否提供完整的原理图以及输入和输出信号的任何波形?

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vahid
    我想不出你遇到这一问题的根本原因。 一种有助于我们跟踪问题的方法是、如果您有一个用于传感元件的模型。 您曾将其描述为具有高 Z 输出、但仅这一点对于 LPV821不应成为问题。 在故障排除方面、您是否可以返回到理想源并确保放大器仍然正常工作? 我知道、有时我会给我的初始电路创建试验电路板、并且我的电路突然停止工作、因为连接松动或我以某种方式损坏了器件。 最后、当您说输出不输出任何内容时、这是否意味着输出处于接地状态? 如果您可以使用双路示波器并同时探测同相引脚和输出、则会发现这一点很有趣。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是电路的原理图。 请注意、当我移除所需输出的700K 电阻器(R10)时、该电路输出具有相同振幅的输入正弦波。 但当我在电路中使用700K 电阻器时、它不输出任何内容。 V2是正弦波(0.4V 峰值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我再次尝试了电路、以下是我的观察结果:

    1:当我将正(1.4V)和负(-1.4V)电源连接到运算放大器并断开其他引脚时、所有引脚均为0V。  

    2-当我连接一个理想电源(无 R10)时、所有引脚的电压都与输入电压相同。  

    3-当我加上 R10 (700KOhm)时、输出变为零。 我还测量了同相引脚上的电压、并且它为零、即使输入不为零。  

    4 -当我将100K 与 R10并联时、输出几乎像输入:振幅轻微下降的正弦波。  

    5:当我用200k Ω 电阻器替换 R10时、输出会大幅衰减、但不会为零。

    从3、4和5开始、我可以得出结论、同相引脚中的电流相当高、该电流会导致 R10上的压降。 我不知道为什么会发生这种情况。

    运算放大器可能已损坏?  

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的电路没有任何根本错误。 很抱歉重复我的问题、但我想确保我了解您正在做什么。 您说您移除了 R10。 这是否意味着您用一根导线短接 R10、并在 VOUT 处看到正弦波、然后移除短接线、VOUT 处的正弦波消失? 移除短路线时、您在 VOUT 到底看到了什么? 我想了解您的意思是放大器不输出任何内容? 如果您可以同时探测输入正弦波、同相输入引脚和 Vout、这可能会为我们提供一些有关所发生情况的提示。 此外、什么连接到 VOUT? 假设您使用的是示波器探针。 任何其他连接的东西。 有时最好通过10k 电阻器监测 VOUT、以确保放大器的输出不会变得不稳定。 直接驱动示波器探头不应成为问题。 我只是尝试进行故障排除以查看正在发生的情况、因为我没有看到您构建的任何问题。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Vahid
    我对您之前的帖子、而不是您的最新帖子做出了回应。
    它确实听起来像是输入损坏了。 它们是输入引脚之间的背对背二极管。 它们可能遭到某种程度的破坏。 您是否有另一个要试验的 LPV821? 偏置电流在 PA 范围内、因此这在某种程度上没有意义。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -通过移除 R10、我是说我将其短路。 (将 R10更改为零)。
    2 -当我将 R10设置为200kOhm 时、输出会极其衰减(但不是零)。 但是、当我将 R10增大到700KOhm 时、输出将进一步减小到零。 当我同时探测同相引脚和输出时、也会发生同样的情况。  
    3 -输出未连接到任何设备。 我使用1M Ω 探针测量输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、我没有其他样片、这是我从 TI 获得的样片! 但我感觉在焊接过程中损坏了芯片(我将芯片焊接到 SMT 分线 www.amazon.com/.../ref=oh_aui_detailpage_o04_s00 上)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我没有另一个。 这是我从 TI 获得的一个样片。 我可能在焊接过程中损坏了芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、听起来设备已损坏。 您是否有其他要尝试的样片?

    如果您不这样做,我们将在周一进行实验,以确保我们不会错过任何明显的东西。  仿真也没有显示任何问题,但我没有预料到,因为我看不到您使用设备的方式有任何问题。 很抱歉你有麻烦。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的观看! 我真的很感谢。 我在堆栈交换上发布了同样的问题、他们建议我提供运算放大器的方式是有问题的、可能会对芯片造成损坏。 您对此有什么意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能运行一个实验来测试此电路、我将不胜感激。 遗憾的是、这个是我唯一拥有的运算放大器(这是我从 TI 获得的一个示例)。 我可能需要订购一个新的。
    此外、我在堆栈交换上发布了同样的问题、他们建议我提供运算放大器的方式是有问题的、可能会对芯片造成损坏。 也许在 R13/R14周围添加旁路电容器或添加齐纳二极管可以进一步保护器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、

    V2、60Hz 正弦波、与市电电压有关系吗? 电源电压是一个非常脏的电压、受到大量尖峰和浪涌的污染。 这种浪涌可能会破坏运算放大器。

    然后、此17V 电源为 OPAMP 供电。 它来自哪里?

    Vahid、当我们必须猜测时、很难提供帮助。。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Vahid
    我们的测试显示偏置电流比您正在试验的低得多。 关于器件可能发生的情况、如果引脚意外连接到其中一个电压、任何电压超过器件工作电压范围的电路都容易导致问题。 使用齐纳二极管限制器件两端的电压是一个常见的示例。 您已经使用合适的串联电阻来限制电流。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我在电阻器上添加了一个齐纳二极管(3.6V)(从 V+到 V-)、这样运算放大器的总电源不会超过3.6V。 我还在运算放大器的电源引脚上添加了0.1uF 旁路电容器(数据表中已提及)。 Kai klaas69提出的另一个问题是输入中的尖峰。 我忘了说输入可能会出现尖峰、这可能会损坏 IC。 在这种情况下、向输入(同相引脚)添加旁路电容器是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、V2可能有尖峰。 感谢您指出这一点。 向运算放大器同相引脚添加旁路电容器是否会避免尖峰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、

    一种很好的方法是在输入端使用串联电阻器、将输入电流限制在10mA 以下。 请参阅数据表的第8.3.2节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vahid
    此时、我将关闭此帖子、因为我了解到输入结构在某种程度上已损坏。 如果需要任何其他支持、请随时重新打开或创建新帖子。
    卡盘