This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA375:低偏置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676987/opa375-low-bias

器件型号:OPA375

你(们)好,先生  

我的应用是用于光纤的激光二极管

我是否知道 R3和 C2的功能,是否有任何文档可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    此电路是一个同相放大器、其中 C1用作滤波器元件。 假设您使用该电路的输出驱动激光二极管、C2可能表示激光二极管的电容、R3可能是隔离电阻器、有助于提高稳定性。 我建议查看 TI 高精度实验室、第10节"稳定性"。

    视频10.5直接讨论了如何使用隔离电阻器: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-5

    如果您对您的应用有更具体的问题、我们可能会进一步帮助您、但这是一个非常通用的电路。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    如果我使用反相放大器电路,我是否应该在原理图中添加这个 R3和 C2?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样的建议适用于反相放大器。 通常不建议使用输出 RC 滤波器、因此需要进行适当的补偿。

    如果您有自己的原理图供我们查看、以便我们了解设计、那将会很有帮助。

    最棒的
    Paul