This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200的输出电压问题

Guru**** 2755455 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679531/amc1200-the-output-voltage-issue-for-amc1200

器件型号:AMC1200

大家好、

客户使用 AMC1200。 原理图如附图所示。 U1和 U2的 GND1和 GND2为

4 独立接地。 它们 相互隔离。 U1和 U2的 VDD1和 VDD2均为5V。

客户使用 U1来测量直流电压、并使用 U2来测量直流电流。  

P1是 直流电源输入器件。   

如果客户仅使用 U1或 U2并保持输入差分电压为100mV、则输出差分电压

电压为800mV。 增益保持为8。 没关系。  

但是、如果客户同时使用 U1和 U2、当  输入差分电压高于50mV 时、

输出差分电压约为458mV。 增益不保持为8。   

您会解释一下这个问题吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    当 AMC1200出现此问题时、您能否检查输入共模电压是多少?