This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:使用 AMC1311故障安全输出功能

Guru**** 2588625 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679511/amc1311-amc1311-fail-safe-output-function-use

器件型号:AMC1311

我想知道 TI 设计此函数的目的。 此功能将影响外部硬件电路的检测并触发保护电路启动。 如果用作高电压检测、则可能会烧毁 IGBT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang、

    AMC1311上的失效防护功能旨在向用户指示高侧电源缺失、高侧电源过低或 SHTDN 处于活动状态。 我不确定这会如何影响"外部硬件电路的检测"-您能提供更多详细信息吗?