This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4314-Q1:TLV4314-Q1带宽随温度变化

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4314-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679337/tlv4314-q1-tlv4314-q1-bandwidth-change-over-temperature

器件型号:TLV4314-Q1

大家好、

什么是 TLV4314-Q1带宽随温度变化 而变化-(40°C 至+125°C)

因此、我对  在该温度范围内保证的 GBW 最小值感兴趣。

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、

    带宽是典型规格、不随温度变化而定。 根据经验、带宽可在整个温度范围内变化高达30%。

    最棒的
    Paul