This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2314:OPA 的加电序列

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679055/opa2314-power-up-sequence-of-opa

器件型号:OPA2314

尊敬的专家:

我的客户询问我们 OPA2314是否有任何加电序列要求。 加电期间、输入电压和 OPA 5V 电源均会斜升。 引脚3 (正输入)上的输入电压有可能高于电源电压、如下所示:

OPA2314的输入由板载电压基准 IC 驱动、OPA2314的输出将驱动多个 DAC 的基准输入。 客户报告、某些器件(200个中的3个)无法 正确缓冲基准输入电压。 通过重复上电序列、他们发现 OPA2314的输出有时会在1个状态下上升到3V、然后下降到0.65V 并保持在0.65V。 在此稳定状态下、引脚3 (OPA 的电阻输入引脚)保持2.5V、负引脚保持0.54V。  我怀疑此电路板是否存在焊接问题、而客户却否认。

您能否帮助评论器件是否具有特殊的上电序列? 谢谢你。

纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yarn、您好!

    器件本身没有任何特定的上电要求、但建议确保电源电压和输入电压之间的差异不会变得很大、以至于 ESD 二极管被正向偏置。 在这种情况下、10k 电阻器可保护 ESD 二极管免受过多电流的影响、因此不会出现任何问题。

    在电源电压稳定之前、运算放大器将不会正常运行。 我同意您的评估、即如果在稳定配置下负输入为0.54V、则电路结构看起来似乎不正确。 该电路的增益为1.2V/V、放大器正将0.54V 正确转换为0.65V (0.54V*1.2 = 0.65V)。 我会检查并确保输入电压实际为2.5V。

    希望这有所帮助、
    Paul