请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA308EVM 您好!
我已将 JMP7设置为"VOUT to One"、将 JMP1设置为"1W to Vout"、并已在单线和输出配置选项中勾选"OWD"和"One wire Connected to Vout"、 但是、我仍然收到"One Wire Time Out"错误、"OWD"框会在尝试通信后自动取消检查。 我已经尝试在 USB DAQ 平台上的"SPD"和"GND"中使用 JUMP8。
我已尝试重新安装 PGA308EVM 软件、但没有任何变化。 在4线制模式下校准没有问题、但我的传感器校准需要3线制。
谢谢、
Ryan