This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:3线校准;1线和输出配置

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677033/pga308evm-3-wire-calibration-one-wire-and-output-config

器件型号:PGA308EVM

您好!

我已将 JMP7设置为"VOUT to One"、将 JMP1设置为"1W to Vout"、并已在单线和输出配置选项中勾选"OWD"和"One wire Connected to Vout"、 但是、我仍然收到"One Wire Time Out"错误、"OWD"框会在尝试通信后自动取消检查。 我已经尝试在 USB DAQ 平台上的"SPD"和"GND"中使用 JUMP8。

我已尝试重新安装 PGA308EVM 软件、但没有任何变化。 在4线制模式下校准没有问题、但我的传感器校准需要3线制。

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我能够在 PGA308EVM 上重现此行为。 我发现的问题是、如果 DOUT/钳位引脚配置为钳位、则无法进行单线通信。 将其配置为 DOUT 允许 EVM 再次进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布、或者如果此打开超时、则启动另一个线程。

    谢谢
    Dennis