This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:为什么在检测电阻器之前连接 VBus?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678200/ina226-why-is-vbus-connected-before-the-sense-resistor

器件型号:INA226

虽然功率计算和示例未将感应电阻器上的压降列为计算功率的一个因素、但我想知道是否实际考虑了该因素。 否则、使用 PRE-SENSE_VOLTAGE 电阻器电压似乎会引入不必要的误差。

我在这里错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    感谢您在论坛上发帖。 VBUS 引脚将测量连接到的任何电压节点。 然后、INA226将这个电压与计算出的电流相乘以获得功率值。 如果 VBUS 引脚被放置在感测电阻的高侧(电压更正)上、那么功率计算中将包括分流/感测电阻上的功率损耗。 如果 VBUS 引脚连接到感应电阻器的负电压侧、则感应电阻器上的功率将不在最终功率计算中。

    VBUS 引脚的连接位置取决于您的系统要求。 在数据表中、我们以检测电阻器之前连接的 VBUS 引脚为例。 这当然不是配置电路的唯一方法。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Peter。