This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:共模电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677722/ina226-q1-common-mode-voltage

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

您好、先生、  


我看到共模电压有多种范围,如26和36V。有何区别? 是使用多个并联分流电阻器测量较高电流。 因为假设我需要在0.0005欧姆12W 时测量150A。那么仅0.0005 * 150 = 0.075伏。 P = I^2 * R、然后 P = 11.25。我可以在26V 和36V 的共模电压下执行此操作。希望我能清楚地说明我的问题。


谢谢、
Akilan G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akilan、

    感谢您访问该论坛。 我们希望您能够清楚地了解我们的器件。 我不确定大家看到26V 是共模限值的哪个位置、但我应该先说明共模电压和总线电压范围。 共模电压(VCM)是输入引脚相对于 INA226 GND 引脚的电压。 总线电压是 VBUS 引脚相对于 INA226 GND 引脚的电压。 由于 VBUS 引脚通常与输入引脚连接到同一节点、因此这些范围基本上是相同的。

    我们指定了器件在0至36V 的 VCM/VBUS 范围内的电气特性。 如果总线电压或共模电压超出此范围、我们无法保证任何规格。 我们还有第6.1节中介绍的 VBUS 和 VCM 的绝对最大额定值。 这表明器件在不损坏器件的情况下能够承受的最大绝对 VCM 和 VBUS 范围为-0.3V 至+40V。 如果输入(IN+或 IN-)或 VBUS 引脚上的电压超过或超出此范围、则器件可能会受到永久损坏。

    分流电阻器的功率损耗与这些范围无关。

    希望这对您有所帮助。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Peter、有道理。 谢谢