This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:LHM3401

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678091/lmh3401-lhm3401

器件型号:LMH3401

我能否在两个50欧姆输入信号之和的同时保持两个源之间的隔离?  这些运算放大器目前正在原型 PCB 上使用、我需要为每个源保持50欧姆的输入负载阻抗。  当前、一个源的源阻抗会降低另一个源的输入负载阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您是否尝试使用射频平衡-非平衡变压器或分离器/组合器来对两个50 Ω 输入信号求和? 根据求和操作的频率、您应该能够使用诸如 ZFSCJ-2-1-S+的微型电路平衡-非平衡变压器。 我建议在两个源中的每个源使用6dB 衰减器、以便在求和时提供足够的隔离。

    如果您使用 LMH3401进行求和操作、是否可以附加原理图以便更好地了解问题?

    此致、
    Rohit