This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:VCC=15V 时的 IOL (低电平输出电流)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677845/lm2901-iol-low-level-output-current-in-case-of-vcc-15v

器件型号:LM2901

大家好

如果我们问 LM2901、您会介意吗?

如果 您在 VCC=15V 的情况下获得 IOL (低电平输出电流)的数据、您能给我们吗?
我们的客户希望知道 最小 灌电流驱动电流。
因为、客户希望使用驱动能力 大于10mA 的集电极开路比较器。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    15V 时的性能将与5V 规格相似或优于5V 规格。 有关预期的灌电流性能、请参阅 LM2901数据表中的图3。

    在10mA 时、输出通常约为250mV、在整个温度范围内为350mV。

    指定的最小灌电流为6mA、但在电流限制下通常运行约16mA、但可低至12mA。