This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找摆幅更好的 MIC6211替代产品

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV171, TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677909/looking-for-mic6211-replacement-with-better-swing

主题中讨论的其他器件:TLV171TLV170

大家好、

在我的当前设计中、我使用 MIC6211作为电压缓冲器。 问题是(我稍后注意到)它的输出电压摆幅。 芯片由12V 至25V 的电压供电(接地参考)。 我需要缓冲的电压在2V 至0V 之间变化。 现在、它的最小摆幅大约为1.2V、我需要的最大值为0.2V 至0.3V。是否有任何 TI 器件能够与 MIC6211封装相匹配并提供更好的摆幅? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的提问。 我认为最好的答案是 TLV171 -它是引脚对引脚兼容的、并且具有更好的输出摆幅。 查看其数据表、看看您是否认为它能满足您的需求。 确切的引脚对引脚器件型号为 TLV171IDBVR。

    另一种可能的选择是 TLV170 (TLV170IDBVR)、但 TLV171具有更好的输出摆幅、我认为这将是更好的选择。

    希望这有所帮助、
    Paul