This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274-Q1:关于"符合汽车应用要求"在数据表中

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972-Q1, TL974-Q1, TLV274-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677545/tlv274-q1-about-qualified-for-automotive-applications-in-datasheet

器件型号:TLV274-Q1
主题中讨论的其他器件:TL972-Q1TL974-Q1

TLV274-Q1、TL972-Q1和 TL974-Q1是否符合 AEC-100标准?

我参考了仅编写了"符合汽车应用要求"的数据表。

我在数据表中找不到"符合 AEC-Q100标准"。

此致、

Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    TI 的所有 Q1产品均符合 AEC-Q100标准。 我们数据表的措辞因新器件或常用器件的数据表将进行修订以扩展某些详细信息(例如进一步支持 AEC-Q100的结果)而异。

    我希望这一点很清楚、

    Paul