This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321 LMV321-N 参数

Guru**** 2519870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677119/lmv321-lmv321-lmv321-n-parameter

器件型号:LMV321

尊敬的:

 

我可以找到 LVM321和 LMV321-N 电子参数之间的差异。  您能就他们的差异提供一些建议吗?

谢谢!

Sundy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    带有-N 后缀的器件表示源自美国国家半导体的器件、该器件由 TI 收购。 这些器件在芯片级上并不相同、但在功能上是相同的。 如果您计划将一个器件替换为另一个器件或将一个器件用作第二个源、我们建议您在系统中对这两个器件进行可靠测试。

    我希望这有助于回答您的问题、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    谢谢!