This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有相应的器件?

Guru**** 2584505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM111, LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676703/is-there-a-corresponding-part

主题中讨论的其他器件:LM111LM741

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

大家好、我有一个非常旧的 PCB、上面有一些我找不到的器件。 这些器件为:

Sfc2101A

sfc2111M

sfc2741M

是否有任何相应的器件替换我提到的上述器件? 也许是 lm101、lm111和 lm741、但我不确定。  

请给我任何建议。

谢谢、

Dimitris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitris、您好!

    都采用了 T-99封装? PCB 上这些运算放大器的电源电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、它们都采用了 T-99封装。 我假设电源电压为15V、因为这些 PCB 后面的电源提供15V 直流电压。 遗憾的是、我没有看到所有器件、我刚刚获得了 PCB 和有关电源输出电压的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitris、您好!

    您是否有关于您可以共享的电路板的其他信息? 您提到了输入电压为15V、输出电压和负载如何?

    此致、
    Jason Song