This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV1701:LTSpice 问题

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677430/tina-spice-tlv1701-ltspice-issue

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户在 ltspice 中运行的 pspice 模型存在问题。  尽管负载为100k、输出下拉电压仍不会超过几 mV。

请参阅随附的电路仿真。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chuchen、

    我根据 LTSpice 确认了客户投诉。

    TLV1701模型在直流扫描下似乎无法正常工作。 它在瞬态仿真下正常工作。 我在日志中没有看到任何错误-因此问题在模型中。

    TLV1701模型针对 TINA-TI 进行了优化、可在 TINA 直流工作点扫描下正常工作。

    由于 LT 的用户协议、我们无法直接支持 LT Spice 调试。 我们建议他们尝试使用 TINA 以获得最佳结果、或使用 LTSpice 的瞬态仿真。