This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:超过1000增益规格

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676999/ina828-exceeding-1000-gain-specification

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:INA128、

可能涉及的人员、  

我注意到、较新的 INA828的增益限制为1000、而 INA128/9的增益可高达10000。

这种限制的实际原因是什么? 例如、使用5000增益是否安全?

它在较低的增益下工作良好(经测试高达500)。 进一步增加增益是否可能有任何好处、或者我是否应坚持在1000增益限制内采用最佳配置。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Musa、

    您是否在数据表中看到当增益增加时 INA828的带宽在下降? 您能不能忍受这种情况? 您的应用的带宽是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用是 EEG。信号带宽很低、我的 ADC 的采样率为250Hz。
    根据数字的趋势、我假设我在合理范围内的1000以上是相当安全的。 但是、我想确保没有其他问题。
    如果带宽是唯一的问题、那么我认为我应该在5-10kV/V 左右的电压下保持正常

    谢谢、

    Musa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Musa、

    INAS 当然能够以高于数据表中指定的增益运行。 数据表规格用作最大增益、我们保证您将看到其他规格中提供的性能。 例如、超过1000V/V 限值将导致增益误差增加、非线性度超过我们给出的最大限值。

    使用5-10kV/V 范围内的增益可能非常困难、因为系统中的任何噪声也会看到该增益、更不用说失调电压和偏置电流误差可能会在输出范围的很大一部分上占据优势。 应注意确保输入端的任何噪声作为共模输入。 此外、如果您要连接 BNC 电缆、则需要将屏蔽层驱动到与输入相同的共模电位、以最大程度地减小泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Musa、

    如果增益极高、从输出到输入的杂散电容会使放大器变得不稳定。 这可能会导致 EEG 应用布线问题。 因此、从两个输入到信号接地的滤波电容器似乎是可取的。 以及从输出接线屏蔽增益设置电阻器可能会有所帮助。

    增益不会增加太多的另一个原因是 INA 的精度会受到影响。 但这在您的 EEG 应用中似乎不是一个问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、Zak、

    在500V/V 下使用 INA828时、我已经取得了很好的结果 我只是想知道是否还有进一步的表现有待提高。 如果有空闲时间、我可能会使用它、但我想我会坚持到现在为止拥有的东西。

    非常感谢您的输入。

    此致、

    Musa