This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:推荐使用 MAX4445 P2P。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676757/ths4521-max4445-p2p-recommend

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:THS3217、 THS3491

大家好、

 我的客户现在正在使用 MAX4445并寻找 P2P 设备、我想知道我们是否有这种设备? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我们拥有的最佳器件是 THS3217、这是一款具有可选高功率输出级的差分转单端驱动器。 这是一种功能重复、但遗憾的是没有引脚对引脚插入。 如果需要更大的功率、它可以与我们目前在预发布版本中提供的 THS3491器件配合使用。

    此致、