This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 到电压转换器

Guru**** 2817115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676882/pwm-to-voltage-converter

主题中讨论的其他器件:TLV9002

你(们)好

我不喜欢电子产品

我有一个具有1Hz 频率 PWM 输出的传感器

我需要电压输出

请帮助

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harjot、

    感谢您发表您的问题。 通常、要将 PWM 输出转换为模拟电压、技术是对信号进行低通滤波、然后应用增益、直到信号达到所需的大小。

    目前很难提供比这更多的指导、因为我们对您的设计目标不是很了解。 了解以下内容将会有所帮助:
    * PWM 占空比范围
    * PWM 峰间电压
    *所需的输出电压范围

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所需的输出范围为0-5V
    我使用的是由 winsen 提供的 MH-Z16 CO2传感器
    传感器手册链接
    www.compel.ru/.../winsen~mh-z16-ndir-co2-sensor.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harjot、

    我无法访问或阅读该 PDF (它看起来是俄语版本)。 您能否提供输入信号的详细信息? 振幅、占空比范围等

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harjot、

    假设传感器输出满量程 PWM、那么我建议使用以下设计 :www.ti.com/.../tidu027.pdf 和 TLV9002运算放大器、在运算放大器缓冲器之前构建简单的无源 RC 滤波器网络。 您决定的滤波阶段有多少取决于您所需的精度。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将实现100%的精度

    传感器是 mH-Z16

    您只需通过 google 搜索手动

    Thaks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harjot、

    我所参考设计中的电路应该能够很好地为您工作。 由于电路限制(输出纹波、噪声等)、无法实现100%精度、但参考设计中描述了12位精度。

    最棒的
    Paul