This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4222:输出#39;s 上升时间和高温条件下的延迟时间问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4222, OPA2830, LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168615/ths4222-output-s-rising-time-and-delay-time-question-during-high-temp-condition

器件型号:THS4222
主题中讨论的其他器件: OPA2830LMH6643

大家好、

我的客户将 THS4222设计为运算放大器设计、但他们发现此运算输出上升时间和延迟时间在高温条件下会变化。 请查看我随附的波形。

请告知此症状是否正常?

您能不能建议在正常温度和高温条件之间没有漂移的类似运算放大器解决方案?

谢谢

e2e.ti.com/.../THS4222DGK-measure-waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果不查看原理图和不知道输出连接了什么负载、就无法回答这一问题。

    我想芯片在65°C 环境温度下会过热、因为输出端的负载太重。 然后、从 DGK 更改为 DGN 或 DGQ 封装、提供用于增强散热的电源板将是一种补救措施。 请参阅数据表中的"封装耗散额定值"表。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、这些波形看起来像是零件在升高的温度下停止运行。 不妨尝试一下 OPA2830 -我认为它在同一封装中非常相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    请分享您在以下方面能够提供的内容:

    • 原理图
    • 负载

    Michael 和 Kai 的推荐非常可靠、是一个很好的开始。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    随附的文件是 部分电路。 J12是 SMB 连接器。  
    客户 使用 SMB 电缆将一端连接到 J12、另一端连接到 Paragon 测试设备进行测试。  

    谢谢

     e2e.ti.com/.../SCH_5F00_OPA_5F00_221109.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    感谢您提供更多详细信息。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    在过去的一个月里、我一直忙于实验室测试。  请允许我在本周内重新评估您提供的电路信息并生成响应。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    您是否仍在高温下观察输出上升时间和延迟时间延长?  我可以帮助推荐不同的封装类型或高速运算放大器。   我注意到您在发送的原理图中使用了 LMH6643 IC;这是现有的设计器件、还是用作 THS4222注意事项的占位符?

    如果在此问题上需要其他帮助、请重新连接。

    最棒的

    阿尔茨