This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904LV:运算放大器电源电压范围与电源电压间的关系

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904LV, LM2904, LM2904B-Q1, LM2904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184414/lm2904lv-op-amp-voltage-supply-span-vs-supply-voltage

器件型号:LM2904LV
主题中讨论的其他器件: LM2904、 LM2904B-Q1、 LM2904-Q1

电源电压范围和电源电压之间有何差异?  以下 是 LM2904LVQDGKRQ1的2个图像。  在 DigiKey 上、它显示最大电源电压跨度为5.5、而数据表中的建议电源电压为26V+。   

我尝试在  检测到24V 和12V 电源线上存在的比较器电路中使用 LM2904LVQDGKRQ1、然后比较器的输出进入功率 MOSFET、以将电源切换到电路板的其余部分。  LM2904LVQDGKRQ1 继续出现故障。  我是否应该寻找电源电压范围为24V+的运算放大器?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、

    请注意、LM2904LV 是 LM2904的低电压版本。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Olivia、

    LM2904LV 是一款低压器件。 您包含的屏幕截图来自 LM2904。  

    LM2904-Q1的最大电源电压为26V、一直增加到最大电源电压为36V 的 LM2904B-Q1。

    最棒的
    Jerry