This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:电路原理图验证。

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM358, OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183727/lm393-schematic-circuit-verification

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM358、 OPA615

您好、社区

我正在寻找使用 LM393D 设计包络检测器电路。 由于 IC 具有双路运算放大器、我希望将一个运算放大器用作缓冲器输入、而将另一个运算放大器用作比较器输出。  

我设计了以下原理图电路、但不确定它是否符合目的、因为输入振荡射频频率振幅很高(20Vpp)、而且我尝试在 Vcc=3.6V 的单输入模式下运行 LM393D。

感谢您的支持。

感谢您提前花时间和考虑。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya、

    LM393是一款双路比较器、而非运算放大器。

    LM393或 LM358对于10MHz 而言不够快-这两种器件的速度都不够快。 100kHz 可能最多...

    简而言之-否 我假设输入信号为20Vpp、这意味着在接地附近为-10至+10V。 这严重违反了-0.2V 的负输入电压范围。 需要对输入信号进行衰减和电平位移、使其适应有效输入范围。 周期的负半部分将被钳制并使信号失真。

    这些设备的支持团队今天放假、他们回来后将作出响应。 这不是一个简单的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    此主题可能会让您感兴趣。 另请参阅此处提供的链接:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997908/high-speed-peak-detector

    包络检测器可通过将峰值检测器与与采样电容器并联的合适放电电阻器相结合来制造。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 和 Kai 提供宝贵的建议。

    我同意 Paul 关于带宽和输入电压的看法。

    在介绍 Kai 建议的线程时、我发现 OPA615是一个不错的选择、但它需要+-5V 的电源电压。 实际上、我更喜欢使用3.6V 的单电源电压、这样我就不需要额外的电源管理电路了。  

    此外、我还在寻找双路运算放大器 IC、在该 IC 中、我可以将其中一个用作输入缓冲器、将另一个用作比较器。

    如果有其他办法可以替代这一要求,我很乐意听取你的反馈。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我最近找到了一个具有双路运算放大器的新 IC OPAx863A、我尝试按如下方式设计峰值检测器电路、但我正在努力获得峰值振幅。
    有人可以帮助我解决问题吗?  
    请注意、我希望在 Vcc = 3.3V 的单电源模式下运行此 IC。

    e2e.ti.com/.../OPA2863-simulation.TSC

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya、

    对于仿真、您必须在仿真弹出窗口中检查"零初始值"。 这迫使仿真器实际计算所有启动电压 、而不是进行"猜测估计"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢你。 您的建议有效、我通过某种方式优化了电路、以最符合我的要求。

    我还有一个问题、由于我使用3.3V 电压操作 IC、我想知道我是否需要在 ADC 之前添加一个额外的比较器电路!

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    您的输入信号太大、您将损坏 OPAMP、因为您的输入信号严重超过 OPAMP 的电源电压。 您将需要在输入端添加分压器。

    使用单电源电压运行此电路有许多缺点。 由于您的输入信号是交流、您将需要一些交流耦合、这会引入额外的和不需要的交流时间常数高通滤波器、从而在输入信号振幅快速变化时产生问题。 然后、您必须等待该时间常数、然后振幅变为恒定。

    另一个缺点是、您需要在中间电源处使用伪接地、以使电路能够正确处理负半波。 在信号链中、您必须再次减去该伪接地。 由于使用单电源电压带来的所有麻烦、我将使用双极电源电压运行运算放大器、从而提供非常有用的真实信号接地。

    如果您坚持使用单电源电压、您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../aaditya_5F00_opa2863.TSC

    顺便说一下、您需要比较器的用途是什么?

    Kai