This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634根据 SF 标准的输出幅度。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184019/mpy634-mpy634-output-magnitude-according-to-sf

器件型号:MPY634

你好

我将使用 MPY634混频器芯片来锁入放大器。

为了将 MPY634的 SF (换算系数)配置为1、我对电路进行了如下配置。(MPY634数据表图1。) 

但是、看得出的值、SF 看起来不是1。 

下图是使用示波器获取的波形。 示波器的标签(2)和(3)是具有相同频率但不同幅度的输入、

和标签(1)是混用​​(2)和(3)值的结果。

 ((输入频率:1.6Khz) 


 (输入频率:1kHz)

 (输入频率:100Hz)

 (输入频率:10Hz)

 (输入频率:1Hz)

 (输入频率:0.1Hz)

与预期相反、输出值稍小是
芯片内部电路接线问题还是短路问题? 
谢谢你。 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    根据信号的相位和频率、MPY634似乎按预期进行乘法、但输出幅度约为比例因子1所需的1/2。 您的电阻器颜色代码看起来是正确的、但我会使用欧姆计进行仔细检查、以确保它们是预期值。

    您的信号发生器和示波器通道设置为什么阻抗? 试验电路板在轨道中可能具有几十欧姆的阻抗、如果您的设备设置为50Ω Ω 阻抗、则可能会导致意外衰减。 您是否有任何额外的电阻器或滤波器连接到了图像中未显示的输入或输出引脚?

    此外、如果您的输入信号通过试验电路板耦合到 X2和/或 Y2引脚、则可能会发生额外的减法、但不考虑该减法。 我建议将 X2和 Y2接地、并在输入信号激活时探测这些引脚、以确保 X2和 Y2为0V。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    引脚 X1、X2、Y1和 Y2是如何连接的?

    您是否已尝试过数据表图2中的电路?

    您是否注意到降低频率时输入信号之间的相移?

    Kai