This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:馈入窗口比较器的输入

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7021, TLV4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183714/tlv7021-feed-the-input-of-window-comparator

器件型号:TLV7021
主题中讨论的其他器件: TLV4021

您好 TI 团队、

  我按照 数据表中的图40配置了两个 TLV7021、以便为 PCBA 的主电源实现过压和欠压保护。 TLV7021采用3.3V 电源。 稍后、我将调整1、2、3以获得正确的 Vth+和 Vth-。

这是一个问题:主电源是正常的+12V、电路应该能够检测到高达+17V 的 OVP。 12V 和17V 都超过了7021的 VCM。  

 是否可以使用分压器将主功率降低到 VCM 范围内? 这意味 着窗口比较器的输入将通过主电源被两个电阻器除以。 我不确定 IN+和 IN-的阻抗是否足以满足分压电阻。

 感谢您的回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以保证输入电压的上限、那么您确实可以使用分压器将最高电压移至 VCM 范围。

    CMOS 比较器(如该器件)具有极高的输入阻抗;可以轻松设计电流远高于输入偏置电流的分压器。 (TLV4021‍Sxx 等器件仅 µA 一个内部分压器;S 模型的额定输入偏置电流为1.65 μ A、即该电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="518938" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183714/tlv7021-feed-the-input-of-window-comparator "] 我按照 数据表中的图40配置了两个 TLV7021以实现过压和欠压保护

    图40? 你确定吗?

    是的、您可以非常轻松地将 TLV7021与输入分压器结合使用。 要将误差保持在1%以下、请设置通过分压电阻的电流、该电流比 TLV7021的最大输入偏置电流高100倍。 如果您希望在较高的温度下运行 TLV7021、请参阅图13。

    例如:TLV7021在40°C 时的典型输入偏置电流为10pA。 对于非常保守的估算、最大输入偏置电流可能是10pA = 1nA 的100倍。 100乘以该1nA 可得到100nA。 对于20V 的输入电压、请将分压器电阻保持在200M Ω 以下。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢每个人在假期中提供的出色支持。 两个建议都很好。  如果需要进一步的支持、我们将于1月3日做出回应。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚检查了英文版数据表、图35。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="518938" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183714/tlv7021-feed-the-input-of-window-comparator/4458698 #4458698"]图35。

    好的。

    您的应用最高环境温度是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个模块级组件、可以集成到高级系统中。  

    一般而言、最高环境温度不超过40º μ V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 感谢您分享这些附加信息。 这意味着输入偏置电流将保持非常低(PA 范围)、如输入偏置电流与温度曲线所示。 因此、在不消耗大量功率的情况下、可以轻松地使流经电阻分压器的电流保持在100倍以上。  
      卡盘