This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634电源引脚限制电流?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183620/mpy634-mpy634-power-supply-pin-limit-current

器件型号:MPY634

你好  

我将 MPY634 IC 芯片用于混频器。 我们希望提供+15V 和-15V 作为电源。 
我有3个问题 
1) 1)我应该对电源施加多大的电流限制? 
2) 2)以及在正常运行期间为电源提供了多少电流?
3) 3)最后、使用芯片时、在测试期间应注意哪个部件、以便芯片不会烧坏?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    根据数据表、最大电源电流为6mA。 请参阅数据表的第3页。

    输出短路电流典型值为30mA。 请参阅数据表的第2页。

    并且允许输出短路持续一个"不确定周期"。 请参阅数据表的第3页。 但是、当然、为了保证芯片的长寿命、输出短路周期应该受到限制、并且不应该在正常运行期间重复和故意引起。

    为了进一步限制输出短路期间的散热、您可以在输出端安装一个"隔离"电阻器。 该电阻器还有助于将输出与容性负载隔离、从而最终破坏输出的稳定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    [引用 userid="548356" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183620/mpy634-mpy634-power-supply-pin-limit-current ]\n 正常运行期间为电源提供了多少电流? [/报价]

    正如 Kai 在数据表中指出的那样、最大静态电流为6mA、然而、由于这是典型值、您的器件可能会接近4mA。

    [引用 userid="548356" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183620/mpy634-mpy634-power-supply-pin-limit-current ]\n 我应该对电源施加多大的电流限制? [/报价]

    这取决于您计划在 MPY634的输出端灌/拉电流的大小、以及您是否希望限制电流以在  发生故障时保护您的器件或其他设备。 Kai 提到输出短路电流为30mA、这是输出直接接地时可由器件提供的电流、如果这种情况持续存在、可能会导致器件损坏。 我建议计算您的负载要求并相应地调整电流限制。

    [引用 userid="548356" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183620/mpy634-mpy634-power-supply-pin-limit-current "]最后,使用芯片时,应注意测试过程中的哪个部分,以便芯片不会烧坏?

    有关绝对最大额定值、请参阅数据表的第3页。  应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些只是应力额定值、 对于器件的功能运行、请参阅数据表第2页开始的电气技术规格部分。  长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    谢谢、

    扎赫