This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:PSRR/CMRR 测试设置

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182977/opa192-psrr-cmrr-test-setup

器件型号:OPA192

大家好、团队、

Delta 想知道如何测试 PSRR/CSRR 以获得以下可能曲线。  

我们在下面找到了有用的网站。 但它似乎没有提及有关 BW 设置和测试方法的更多详细信息。   

PSRR:

https://training.ti.com/power-supply-rejection-ratio-troubleshooting-guide?context=1140237-1140328-1137814-1137819

 

CMRR:

https://training.ti.com/common-mode-rejection-ratio-troubleshooting-guide?context=1140237-1140328-1137814-1137818

从下面的幻灯片中、我们想知道如何获取 VOC 公式?

从下面的 PSRR 公式可以看出,为什么它是 VOS/Vsupply? 我们认为 PSRR 应该是 VOUT/电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉耽误您的时间、我们从假期开始就为您提供支持。   

    我要指出的一点是、交流 CMRR 和 PSRR (如上图所示)的测量方式与直流参数的测量方式不同、这是培训材料的重点。  我们可以使用网络分析器获取 CMRR 和 PSRR 配置以获取交流数据、该 Delta 的目标是什么?

    此外、PSRR 通常以输入为基准、这意味着计算出的 Vos 变化。  原因是大多数直流变化都是输入级的结果、输入级随后会根据放大器的增益而变化; 即、如果 PSRR 为1uV/V、则2V 电源变化意味着2uV Vos 变化、但在非反相增益为100的情况下、这将变为200uV、而在缓冲器单位增益配置中、它仍然只有2uV。

    请告诉我您对第一点的反馈、我们将向您提供更多信息。

    此致、
    Mike