This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:视频缓冲器要求

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183708/opa859-video-buffer-requirement

器件型号:OPA859
主题中讨论的其他器件:LMH0307

您好!  

我需要 HD-SDI 视频缓冲器。  视频芯片的串行数据速率 为1.485GHz、输出摆幅为900mVpp。 请为此建议视频缓冲器?

谢谢你


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以查看最适合您应用的 TI HSAMP 产品。  您是否考虑使用 TI 的 SDI 产品之一?  接口产品组专门从事 SDI 领域的多种参考设计和半导体产品。  例如、LMH0307是否适合您的应用?

    我看到您在原始帖子中列出了 OPA859;OPA859是一款功能强大且用途广泛的产品、但没有用于实现 HD-SDI 视频系统的任何特定于应用的功能。

    此外、您的串行数据速率对应于1.485Gbps、对吧?  我认为您打算指定数据速率、以位/秒为单位、而不是以周期/秒为单位。   

    除了提供的数据速率和输出摆幅之外、请告诉我您的系统设计限制和需求是什么。  如果您的设计基于通用标准、实施或参考设计、我也希望您提供这些信息。

    最棒的

    阿尔茨