This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:自动归零功能和自动校准功能

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702842/opa333-auto-zeroing-function-and-auto-calibration-function

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件: OPA335

大家好

如果我们问 OPA333、您会介意吗?


自动归零功能(OPA335)和自动校准功能(OPA333)有何区别?
是这样吗?


相关的 ,在自动归零=自动校准的情况下,在以下文档中 ,关于自动归零(OPA335)图,有一些 SWS。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/jaja017/jaja017.pdf
在 OPA335的数据表中、有一个描述"这个 放大   器每 100µs 使用  一个专有技术进行零校正。"
那么、它每100us 发生一次开关操作、对吧?


如果您有  自动归零功能(和自动校准功能)的详细内容、您能给我们吗?


自动归零功能(或自动校准功能)是否会对温度产生影响?
客户将使用具有以下温度条件的器件。
温度范围:-30C~60C
那么、如果您对此函数有一些温度特性、您能给我们提供吗?


客户正在寻找没有自动归零功能或 自动校准功能的零漂移放大器。
如果您知道这些器件、您能告诉我们吗?
(我们假设它不存在。)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关自动置零与斩波拓扑的详细讨论、请参阅随附的文章。  如果您能为我们提供更多客户应用详细信息、我们可以为客户推荐最佳器件和电路。 根据数据表规格和曲线、自动归零或斩波器校正温度范围内的偏移。

    最终应用要求:

    电源:

    1) 1)单通道还是双通道?

    2)电压?

    3) 3)开关 DC/DC 或线性 LDO?

    输入信号:

    1)幅度(峰值还是峰值?) 电压或电流?

    2) 2)频率范围?

    3) 3)信号源阻抗?

    4) 4)如果是脉冲输入、上升/下降时间和占空比以及幅度?

    输出信号:

    1)幅度(峰值还是峰值?) 电压或电流?

    2) 2)频率范围?

    3) 3)如果是脉冲输出、上升/下降时间和占空比以及幅度?

    输出负载:

    1) 1)电阻、电容、电感?

    2) 2) ADC 的输入?  ADC 器件型号、采样率?

    其他:

    1) 1)环境工作温度范围?

    2) 2)如果输入是传感器:

    A.传感器电压或电流振幅范围?

    b.传感器信号频率范围?

    c.传感器类型和数据表

    e2e.ti.com/.../slyt204.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim San 和 团队成员

    非常感谢您的回复。

    我们将确认这些内容、并反馈给您。
    我们将使用 E2E 上的私人消息发送这些信息、因为这些信息包含客户的机密内容。

    然后、 您能给我们回复一下 、 和 是什么?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim San

    我们向您发送了详细内容。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已回复了私人谈话。
    关于您的问题:
    1>请参阅 slyt204.pdf
    2>校正的自动归零频率为10kHz
    4>数据表将显示温度 Vos 漂移等 通常、自动置零或斩波器非常适合 Vos 和 Vos 漂移、因为它们始终会校正该偏移、并且它们也没有1/f 噪声、只是回直流的平坦宽带噪声。