This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530-Q1:增益误差

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703734/ths7530-q1-gain-error

器件型号:THS7530-Q1

您好!

THS7530-Q1第7页的数据表请告诉我如何查看图2。

当 VG+= 0V 时,增益为11.6dB (典型值)
当 VG+= 0.9V 时、增益为46.5db (典型值)
数据表第5页对此进行了说明。
这个值是一个参考值、我知道它不是保证值。
(因为它是典型值)

第7页,参见图2
当 VG+= 0V 时,增益约 为7dB (典型值)
当 VG+= 0.9V 时、增益约为41dB (典型值)
您可以通过查看图形来判断。

当 VD+= 0V 时, 图2图形中的参考值为11.6dB,→7dB
也是如此
当 VD+= 0.9V 时、图2的图中的参考值为46.5dB、为→41dB

问题1.为什么有很大的区别?

问题2.另外、图2中显示了增益误差和增益误差、但增益误差是否会因温度变化而波动?

问题3.增益误差的单个差异(变化)如何?

Q4.增益的单个差异(变化)如何?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    要回答您的问题:
    图2中的增益数与第5页之间的差异是、图2的增益以两个25欧姆差分串联电阻器之后的50欧姆负载为基准(请参阅数据表中的图16)、 而 PAGE 5增益是放大器差分输出端的直接数字。

    2.增益误差是在 VG 引脚上设置的实际增益的子集。 是的、给定 VG 电压的实际增益将随温度变化、最终会因温度变化导致增益误差波动。

    但是、由于实际增益可由 VG 引脚控制、您应该能够通过在自动增益控制(AGC)环路和查找表中采用 VGA 来校准增益误差。 如果您知道给定温度为25°C 时的 VGA 增益、并且您期望 G = x dB、则可以根据温度的升高或降低相应地将 VG 引脚调整为高或低。 在这种情况下、增益中的增量误差只会在增益控制环路超出范围时导致 VG 引脚的极限值。

    3和4。 我认为我们没有任何数据来显示给定 VG 电压下增益/增益误差的单独差异。 您必须获取大量的采样点才能以统计方式预测增益误差、而且它肯定不适用于任何方式的单个器件。 如第2点所述、VGA 的优点是、它允许您通过采用 AGC 环路来校正增益误差。 我建议您使用它、以避免任何增益变化。

    此致、
    Rohit