This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:加电时 OUT 引脚的行为

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698507/ina240-q1-out-pin-behavior-at-power-up

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、

我正在评估 INA240-Q1、发现当 VS 约为1.8V 时、OUT 引脚在上电时降至-0.4V 以下(似乎被钳位)持续七毫秒。

我使用 TI 的 INA 评估板发现了类似的行为(不钳位到-0.4V、但降至 GND 电平)。

您能不能建议在上电期间输出端子会发生什么情况?

***我的问题是 OUT 引脚上的<-0.4V 超出了 ABS 额定值。

设置:Vs=5V,Ref1=REF2=2.5V,来自外部电压基准。

IN+/IN-:10m Ω 分流寄存器,但加电期间不向分流电阻器供电。

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinji、

    感谢您访问该论坛。 我需要检查设计、以查看我可以为您提供的有关输出终端上发生的情况的信息。 但是、听起来像是 ADC 或 INA240-Q1下游的任何器件都将器件输出拉至该负值。 您是否想分享您的原理图、或者至少分享原理图中显示与 INA240-Q1输出连接的部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步调查显示、如果器件电源缓慢上升、器件实际上确实会将输出拉低。 这是由一个内部电荷泵引起的、此电荷泵在一个低于 INA240内部电路中某些其他部分的阈值上打开。 如果电源斜升足够快、则不会观察到这种行为。 μA、这种行为并不理想、但它不应导致下游电路出现问题、因为它仅吸收40 μ A 电流。