Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 主题中讨论的其他器件: INA240
大家好、
我正在评估 INA240-Q1、发现当 VS 约为1.8V 时、OUT 引脚在上电时降至-0.4V 以下(似乎被钳位)持续七毫秒。
我使用 TI 的 INA 评估板发现了类似的行为(不钳位到-0.4V、但降至 GND 电平)。
您能不能建议在上电期间输出端子会发生什么情况?
***我的问题是 OUT 引脚上的<-0.4V 超出了 ABS 额定值。
设置:Vs=5V,Ref1=REF2=2.5V,来自外部电压基准。
IN+/IN-:10m Ω 分流寄存器,但加电期间不向分流电阻器供电。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、