This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171-Q1:压摆率的最小值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703634/opa2171-q1-minimum-value-of-slew-rate

器件型号:OPA2171-Q1

大家好、团队、

我对 OPA2171AQDGKRQ1的压摆率值有疑问。

我们的客户要求我们压摆率 高于0.47V/us。 因此、我希望确保 OPA2171-Q1能够满足客户的要求。

问:压摆率的最小值是多少?

如果您有任何疑问、请告诉我、

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta-San、您好!

    数据表中给出的压摆率值为1.5V/us。 我们不会指定压摆率的最小值、因为它可能取决于工艺、温度、变化和其他电路条件。 根据条件和器件、保守和安全的经验法则的变化高达50%。 即使在这种情况下、最低的压摆率也是0.75V/us、因此它应该能够很好地满足客户的系统要求。

    最棒的
    Paul