This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA363:器件型号差异

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703797/opa363-difference-in-part-numbers

器件型号:OPA363

除了成本外、OPA363AIDBV 和 OPA363IDBV 之间有何区别?

数据表中没有任何内容可以告诉我器件型号中的"A"指的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    "A"版本具有更高的偏移电压。 OPA2363I 和 OPA2364I 具有非常低的最大失调电压(900uV)。 这些器件的 A 版本具有1mV 的典型偏移和2.5mV 的最大偏移。

    保罗