This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702940/xtr115-xtr115

器件型号:XTR115

您好!

我使用 XTR115 将 PWM 转换为4-20mA。在该转换中,我将在 XTR115的输入电阻处提供0至2.2V 的电压, 在 Vref 和 Iin 引脚之间使用输入电阻和电阻时、I 将在输入侧控制40-200uA 的电流。当我连接负载电阻100E 或小于100E 时、我获得正确的结果、但当负载电阻计大于100E 时、我得不到正确的结果。  因此、请指导我如何选择负载电阻以及我可以在输出侧连接的最小和最大负载电阻。