This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324A:LM324A 内部钳位二极管额定值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702852/lm324a-lm324a-internal-clamping-diode-rating

器件型号:LM324A

您好的支持团队、

我的客户想知道输入钳位二极管的负电压钳位额定值是多少? 它是否符合数据表规定的-0.3V?

在他们的应用中、输入电压将低于-0.3V 大约5.2ms、这将导致任何问题?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我们建议始终将流入输入引脚的电流限制在10mA 以下。 您可以通过在输入引脚上放置一个电阻器来实现这一点。 当输入电压为负电压时(如您的情况所示)、您会导致从输入引脚到接地的二极管导通、并且过大的电流/时间会损坏器件。

    如果您希望器件经常经历此情况、则应将电流保持在1mA 以下。

    如需更多信息、请观看有关电气过载的 TI 高精度实验室视频:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-eos-1

    我希望这一点很清楚、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的解释、这真的很有帮助。

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao