This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:OPA827的输出电压问题

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702010/opa827-the-output-voltage-question-for-opa827

器件型号:OPA827

大家好、

我有疑问  5.1. TI 高精度实验室-运算放大器:带宽1.  在本视频中、输入信号频率为200kHz、即闭合增益

设置为100V/V OPA827的 GBW 为22MHZ。 因此 、200kHz*100V/V=20MHz<22MHZ、因此200kHz 的输入信号可以是  

通常会放大100倍。 这就是  当输入信号为200kHz 时、闭合增益应为100V/V、对吧?

但在 TINA 电路中、当输入信号为200kHz 时、其闭合值为37.75dB。 您会解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您会解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增益带宽公式为:GBW =增益* BW
    因此,如果 OPA827上的 G=1,GBW=22MHz。 G * BW = 22MHz。 1 * 22MHZ = 22MHz。 对于-20dB/十倍频程的 AOL 斜率、如 OPA827 GBW =恒定
    因此、现在对于 OPA827上的 G=100:22MHZ = 100 * 220kHz
    因此、100闭环增益在220kHz 时具有闭环 Vout/Vin -3dB 频率。
    100时的仿真测量闭环交流增益显示200kHz 时的闭环增益为37.7dB、这是有道理的、因为在220kHz 时、我们可以预测37db (或从40dB 下降-3dB)