This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLE2027AM:查询数据表中给出的 SPICE 模型列表

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLE2027, TLC27L2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703076/tina-spice-tle2027am-query-about-spice-model-listing-given-in-datasheet

器件型号:TLE2027AM
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLE2027TLC27L2

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在我们的某个产品中的多个地方使用了 TLE2027运算放大器。 我想对其中一个或多个电路使用 SPICE 仿真。 数据表"SLOS192C−1997年2月−2010年4月修订"第33页包含 SPICE 模型列表、我将 SPICE 模型从数据表复制到 SPICE 电路中。 我还将其包含在下面。 遗憾的是、TLE2027模型无法运行、因为它不完整。 有一个称为"dz"的二极管实例、但没有定义什么是 Dz。 相比之下、还有一个称为"dx"的二极管、子电路末尾有一条线用于定义什么是 DX。

如果我编辑模型以将 Dz 的所有实例更改为 DX、我可以使模型运行、但它与数据表中写入的内容不匹配! 这个被黑客攻击的模型是值得信任的吗?

是否提供了 TLE2027的最新 SPICE 模型?

我尝试查看 TINA 的 SPICE 模型、但当我打开 TLE2027组件时、我发现 了 TLC27L2的子电路(.SUBCKT)。 看起来不正确。 TLE2027具有双极输入、TLC27L2是 CMOS?

已重新编入

忘记了 SPICE 模型:

.subckt TLE2027 1 2 3 4 5
*
C1 11 12 4.003E-12
C2 6 7 20.00E-12
DC 5 53 Dz
DE 54 5 Dz
DLP 90 91动态范围
dln 92 90 dx
DP 4 3 Dz
egnd 99 0 poly (2)(3、0)(4、0) 0 5 .5
FB 7 99 poly (5) VB Vc ve VLP vln 0 954.8E6 -1E9 1E9 1E9 -1E9 -1E9 -1E9
GA 6 0 11 12 2.062E-3
GCM 0 6 10 99 531.3E-12
IEE 10 4直流56.01E-6
hlim 90 0 vlim 1K
Q1 11 2 13 QX
Q2 12 1 14 QX
R2 6 9 100.0E3
RC1 3 11 530.5
RC2 3 12 530.5
RE1 13 10 -393.2
RE2 14 10 -393.2
REE 10 99 3.571E6
RO1 8 5 25.
RO2 7 99 25.
RP 3 4 8.013E3
VB 9 0 dc 0
VC 3 53直流2.400
Ve 54 4直流2.100
Vlim 7 8直流0
VLP 91 0直流40
vln 0 92 dc 40
.modeldx D (is = 800.0E-18)
.modelqx NPN (Is=800.0E-18 bf=7.000E3)
.end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 你好!

    在 TLE2027产品页面的"工具和软件"选项卡上、有一个用于下载 PSpice 模型的链接。 此下载中包含的两个文本网表仅使用定义的组件(DX 和 QX)、应适用于您的目的。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器