This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:成本过高。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC660, LMC662, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700559/lmp7721-cost-is-too-high

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件:LMC660LMC662

我想 使用更便宜的方法来测量 pH、其分辨率为0.01、精度为+/-0.4 pH。 如果您建议、这对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    例如、LMC660和 LMC662更便宜。 但您必须接受更高的偏移电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    LMP7721等 Femtopamp 输入电流运算放大器需要特殊的处理和材料来实现极低的电流、这反映在成本中。 如果您可以放宽输入偏置电流要求、则可以实现更低成本的选项。

    如果您预计您的应用将涉及大量的 LMP7721或其他 TI 运算放大器、则成本可能会大大低于网页上列出的1k 数量价格。 如果是这种情况、我建议联系您的 TI 授权经销商以获取批量定价。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajay

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis